This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:输入时钟要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753751/tusb8044-input-clock-requirements

器件型号:TUSB8044

大家好、

我的客户希望了解时钟输入。

关于时钟输入、是否有 VH 和 VL 最小值最大值的规格?

我的客户希望使用的时钟振荡器如下。

他们可以使用它吗?

VH 最小值90%VDD = 1.62V

VL max 10%VDD = 0.18V

此外、是否需要下拉 D + D -?

(在 TUSB 2036中、kΩ 将15k Ω 下拉电阻器、以检测 D + D -)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    唯一的时钟要求是当使用一个诸如振荡器的外部时钟源时、基准时钟应该有一个±100 PPM 或者
    更好的频率稳定性、且绝对峰间抖动小于50ps 或峰间抖动小于25ps
    传输函数之后的抖动。 XI 应连接到1.8V 时钟源、XO 应连接
    保持悬空。 客户的时钟信号听起来可以接受。

    对于 TUSB8044、无需下拉 D+/D-、下拉电阻器集成在器件中。

    此致、
    JMMN