This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:转接驱动器放置问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741335/ds80pci102-redriver-placement-question

器件型号:DS80PCI102

您好、Sirs、

我们有一个从 CPU 到 BMC 的 PCIe Gen1 x1应用程序。

总共20英寸超出 CPU 规格(16英寸)。 如果我们计划放置转接驱动器 DS80PCI102、

您是否有放置建议 ?  例如:

CPU 10"=> PCI102 => BMC 或其他您喜欢的产品?

请参阅数据表表表2 EQ 设置、ds80pci102支持高达35"4mil 的布线宽度。(10级)

请参阅表3。 输出支持20英寸4密耳布线宽度(12级)

www.ti.com/.../ds80pci102.pdf

如何考虑从 BMC 到 CPU 的路径 ?

提前获取您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我同意您将 DS80PCI102置于20英寸通道中间的放置计划。

    我建议将输入和输出均衡设置为低于数据表表中的值、因为 PCIe gen1通常在系统 Tx 对上使用~-3.5dB 的去加重功能。

    DS80PCI102设置。

    输入(Rx)

    EQ = 1级(3.4dB 增益)

    输出

    VOD/DEM = 3级 (- 3.5dB)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢您的建议!

     是否有准则来确定 Tx 输出布线长度的 DE/VOD?

    Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCIe 第1代通常使用1.0 VOD 和-3.5 dB DEM。 这是一个很好的起点。
    此致、
    Lee