您好!
我想通过设置输出模式来了解运行的差异。
如果我们选择"0"= 10G-KR 运行、器件输出的波形如何?
如果我们选择"1"=正常运行、器件输出的波形如何?
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想通过设置输出模式来了解运行的差异。
如果我们选择"0"= 10G-KR 运行、器件输出的波形如何?
如果我们选择"1"=正常运行、器件输出的波形如何?
此致、
Shimizu
您好!
设置"0"= 10G-KR 会产生更具线性的驱动特性。 低频电压增益降至~ 1.3x。 这使得输出振幅取决于输入振幅。
设置"1"=正常运行会产生限流驱动特性。 在该模式下、器件具有显著的电压增益。 使用 VOD/DEM 控制设置输出幅值。
注意: 为了使0x10中的该寄存器位生效、还需要对以下寄存器进行编程。
写入0x06 = 18'h
写入0x08 = 04'h
此致、
Lee
您好 Shimizu、
当输出处于正常模式且输入振幅为100mV 时、输出电平将由 VOD 设置决定。 示例 VOD 设置= 5级、输出振幅= 1V。
当输出处于 10G-KR 模式且输入振幅为100mV 时、输出电平主要由输入振幅决定。 示例 VOD 设置= 5级、输出幅值将为~ 100mV x 1.3 = 130mV。
启用具有去加重功能的输出设置将进一步降低低频输出振幅。
此致、
Lee