This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:"输出模式"位于0x10地址

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740076/ds100br210-field-of-output-mode-at-0x10-address

器件型号:DS100BR210

您好!

我想通过设置输出模式来了解运行的差异。
如果我们选择"0"= 10G-KR 运行、器件输出的波形如何?
如果我们选择"1"=正常运行、器件输出的波形如何?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置"0"= 10G-KR 会产生更具线性的驱动特性。  低频电压增益降至~ 1.3x。  这使得输出振幅取决于输入振幅。

    设置"1"=正常运行会产生限流驱动特性。 在该模式下、器件具有显著的电压增益。  使用 VOD/DEM 控制设置输出幅值。

    注意: 为了使0x10中的该寄存器位生效、还需要对以下寄存器进行编程。

    写入0x06 = 18'h

    写入0x08 = 04'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您上次的回复。
    我对您的答案有疑问。

    '低频电压增益被减少至~ 1.3x。' 您的答案。
    我认为"~ 1.3x"会增加。
    请问您能更详细地告诉我这意味着什么吗?

    该器件具有去加重功能。
    我可以理解"低频电压增益降低"的部分。


    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    当输出处于正常模式且输入振幅为100mV 时、输出电平将由 VOD 设置决定。 示例 VOD 设置= 5级、输出振幅= 1V。

    当输出处于 10G-KR 模式且输入振幅为100mV 时、输出电平主要由输入振幅决定。  示例 VOD 设置= 5级、输出幅值将为~ 100mV x 1.3 = 130mV。

    启用具有去加重功能的输出设置将进一步降低低频输出振幅。

    此致、

    Lee