This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:建议将 DS125BR401ANJYR 放置在 SATA 接口的位置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741752/ds125br401a-ds125br401anjyr-placement-and-location-recommend-for-sata-interface

器件型号:DS125BR401A
主题中讨论的其他器件: DS125BR401

您好、先生、

我们将 DS125BR401A 转接驱动器用于 SATA 接口、如下图所示。

我们希望确认放置位置。

案例1。

PCH -> DS125BR401A 布线长度2.2"

DS125BR401A ->连接器布线长度为9.6英寸

案例2。

PCH -> DS125BR401A 布线长度10"

DS125BR401A ->连接器布线长度为2.4"

您能帮我们提供布局建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在距离 PCH 较远的位置使用 DS125BR401A (10英寸选项)。

    我还建议提供一个选项、以便使用 SMBus 对 DS125BR401A 进行编程。  这样可以更好地控制信号调节功能。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我的同事 Lee 可能还有其他意见、但以下是一些建议:

    案例1:DS125BR401A 在 INA 侧具有线性接收器。 因此、链路训练将通过 DS125BR401 INA 进入 OUTA。 当发送器有一条短迹线时、应使用 INA。
    PCH -> 2.2英寸布线长度-> DS125BR401A (INA_0至 INA_3)-> DS125BR401A (OUT_0至 OUT_3)、可驱动9.6英寸布线长度

    案例2:DS125BR401 INB 限制侧经过更强调优、可实现更长的布线长度。 因此,在这种情况下,我们可以采取以下行动:
    PCH -> 10"布线长度-> DS125BR401A (INB_0至 INB_3)-> DS125BR401A (OUTB_0至 OUTB_3)驱动2.4"布线长度

    此外、建议从低均衡开始、而不进行去加重、从而允许接收端进行重移位均衡。 您可以根据需要增加均衡量。

    此致、Nasser