This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C552AM:四路/八路 UART

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753238/tl16c552am-quad-octal-uart

器件型号:TL16C552AM

我正在‘多通道 UART,最好在“扩展”温度范围内。

我可以找到  TL16C552AM、其通道数、物理尺寸和 CPU 接口都使其不适合我们的应用。 我们希望使用四通道或八通道器件、最好具有连接到处理器的 SPI 接口。 我们有什么合适的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、
    这是我们仅有的 mil 温度 UART。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水