This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:电源使用问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753524/tps65982-power-usage-problem

器件型号:TPS65982

尊敬的 TI 先生:
   我们还有标准的 typec-C PD 电源(100W)和24V 电源(96W)、但24V 将超过 IC 的最大额定电压。
我们能否在 VBUS 上连接一个二极管、并将 SENSEP (B10)和 SENSEN (A10)引脚悬空,使24V 电源直接通过 PP_EXT 路径、如下所示?
同时 符合 PD 协议。
或者您有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 SENSEP 和 SENSEN 引脚悬空不会禁用 TPS65982的过压保护。 如果 TPS65982的 VBUS 引脚上存在24V 电压、则其也会损坏。 您也不能将二极管 D3放在那里、因为这会阻止 TPS65982看到有效的 VBUS 协议、并且 IC 会持续发出硬复位、因为它认为 VBUS 上没有电压。

    我们目前没有支持24V 电压的 Type-C PD 解决方案。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric