This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD32:SN65HVD32是否可用作半双工收发器?

Guru**** 2815185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD35, SN65HVD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752852/sn65hvd32-can-sn65hvd32-is-used-as-half-duplex-transceiver

器件型号:SN65HVD32
主题中讨论的其他器件:SN65HVD35

您好的支持团队、

我们的客户正在考虑使用全双工或半双工开关进行 RS-485通信。
因此、我正在研究全双工 RS-485收发器是否可用作半双工收发器。
我知道、需要具有驱动器和接收器使能控制功能的收发器、例如 SN65HVD35。
但无法准备用于启用控制的端口。
因此、我想尝试使用没有使能控制的收发器、例如 SN65HVD32到半双工收发器。

由于我认为驱动器输出可能会发生冲突、因此我将考虑以下电路图。
电阻器"Ri"被插入到 SN65HVD32的驱动器输出中。

此电路是否可以用作半双工收发器?
此外、请告诉我使用时是否有任何预防措施。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    通常、通过将差分发送器输出连接到差分接收器输入、任何全双工收发器都可以在半双工模式下运行。 但是、在不确保正确禁用非活动驱动程序的情况下尝试运行半双工链路时会出现一些相关问题。

    串联"Ri"电阻的引入将有助于减少当两个驱动器输出冲突时可能流动的电流、但也会导致 HVD32驱动的信号衰减。 由于该器件的最小差分输出为1.5V、因此求解您提供的公式(正确)意味着最大串联电阻值将为195欧姆。 在实际情况下、最好对该值留有一定的裕度、因为电缆上也可能会有一些损耗。 然而、随着串联电阻的降低、HVD32电路将施加到总线上的有效负载将增加。

    对于简单的点对点连接、只要电缆损耗不是很高、该方案就应该能够正常工作。 对于多节点网络、可能很难找到能够正常工作的串联电阻值。 (这些电阻的存在和相关的总线负载也将减少可在网络上实现的节点数量。)

    最终、使用 HVD3x 系列中具有驱动器使能(DE)控制功能的器件之一可能会更简单。

    我希望这一点很清楚-如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的详细介绍。
    我 Ω Ω Ω 电阻器的值、Ri = 120k Ω、Rt (SN65HVD32侧)= 240k Ω、Rt (另一侧)= 120k Ω。

    但是、客户可以考虑使用具有使能控制的 SN65HVD35替换它们。
    所以,我会提出这项建议。

    非常感谢您的帮助。
    此致、
    M. Tachibana