Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741364/tusb422-tusb422
器件型号:TUSB422主题中讨论的其他器件: TPS65987
对于新卡、我们将开始检查是否可以通过 USB type C 连接器为系统供电
Dose TI 有一个用于灌电流(无电电池)应用的控制器、该控制器将与电源进行所有协商、以启动系统电源
我在站点 TUSB422上看到的器件需要微处理器、因此如果没有电源、则无法正常工作–请验证这一点
我们将需要至少20W 和20V 的 USB Type C、而不是5V 待机 VBUS