Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
在 XIO2001 EVM 中、PCIR (XPCI_VIO1和 XPCI_VIO)上有采用1K 欧姆(R75和 R80)和0.1uF (C32和 C33)的 RC 滤波器。
1。
这些电阻器值和电容值能否更改为几乎相同的时间常数、如200Ohm 和0.47uF?
2.
是否可以在断电期间更改该值以缩短 PCIR 轨的断电时间。
在上电和正常运行期间使用的电阻值大约为200 Ω+ 0.47uF、在断电期间更改为4 Ω+0.47uF。
此更改 是否可接受?
此致、
OBA