This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:是否自动重新启用 PWRON 输出?

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738879/tusb2036-are-pwron-outputs-re-enabled-automatically

器件型号:TUSB2036

此问题特定于处于非成组模式的 TUSB2036器件。 如果一个 OVERCUR 输入被拉至低电平并且相应的 PWRON 输出被禁用、那么如果 OVERCUR 输入被拉至高电平、PWRON 输出是否会被自动启用?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人正在处理此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在 nonged 模式下、PWRON 输出和 OVRCUR 输入按端口运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我知道在非成组模式下、输入和输出是配对的。  如果将 OVRCUR 输入从低电平拉至高电平、是否会自动重新启用 PWRON 输出?  USB 集线器中是否有任何需要复位以重新启用 PWRON 输出的控制寄存器或位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    通常、当 USB 集线器向 USB 主机控制器报告过流情况时、主机控制器将在逻辑上关闭报告过流的端口或所有下行端口上的端口电源(取决于驱动程序)。 在这种情况下、集线器将等待主机控制器发送另一个设置端口功能(端口电源)命令、然后再重新启用下行端口电源。 通常、在 TI 重新启用端口电源之前、USB 主机需要重置或断开/重新连接集线器。

    此致、
    JMMN