This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:IDSEL 选择

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753219/xio2001-idsel-selection

器件型号:XIO2001

您好!

我知道这不是 XIO2001器件本身的问题、而可能是 PCIe/PCI 桥 接器规格本身的问题。
我的客户将按照我之前的要求将 A16用于 XIO2001的 IDSEL。
他们的板必须在市场上的 PC 中工作。
因此、他们担心 PC 中可能有另一个使用相同 A16 IDESEL 的 PCI/PCIe 桥接 IC。
在这种情况下、是否会有问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IDSEL 是一个 PCI 信号、在每个总线上都是本地信号。 PCIe 不需要 IDSEL、也不具有此信号。

    因此、上行 PCIe 总线或 PC 中的任何其他设备都不受您选择在 PCI 总线上路由 IDSEL 的方式的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    A16或任何 IDSEL 特定于每个单独 PCI 总线上的每个单独器件。 我在这里看不到任何问题。