This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2762885 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734520/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

大家好、

我想在其中一个设计中使用 TUSB9261。

应用是我需要 USB2.0至 SATA 转换。 TUSB9261将通过 SATA 接口连接到外部 HDD。

我的问题是,假设我要通过 USB 接口从外部硬盘备份数据,下面的方框图能否正常工作。

在正常运行期间、从处理器到 TUSB9261芯片的 USB2.0线路被选择、当需要备份时、USB3.0将被连接到 TUSB9261芯片。 是上述情况下的任何代码/固件。 请更新此应用程序是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该起作用、但为什么您需要多路复用器? USB2/USB3是否来自同一主机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据 TUSB9261数据表、它首先优先选择 USB3.0、然后检查 USB2.0连接。 在我的情况下,我需要 USB 3.0连接才能从外部硬盘(数据备份)中恢复数据,需要 USB2.0连接才能进行 USB 至 SATA 的正常转换。 在正常运行期间、多路复用器将仅允许 USB2.0线路、一旦需要存储数据、USB3.0将被激活、USB2.0将被截止。

    TI 是否有任何用于备份存储的固件/代码、即从外部 HDD 获取数据并通过 USB3.0线路将其存储到 PC?

    谢谢、此致

    Sumit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    否、TI 没有任何用于备份存储的固件。

    在 USB 2.0和 USB 3.0操作之间切换时、主机控制器需要完全重新枚举 TUSB9261。 此外、TUSB9261上的 USB 3.0和 USB 2.0不能同时处于活动状态。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外部 JTAG 是否可用于刷写 TUSB9261的默认固件? 此外 、如果通过使用 JTAG、 引导代码可被载入外部 NOR 闪存。

    请更新。

    谢谢、此致

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    不能、TUSB9261的 JTAG 接口仅用于 TI 内部工厂测试。

    此致、
    JMMN