This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TUSB4020BI:TUSB4020BI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741372/rtos-tusb4020bi-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

我对 TUSB4020BI 有如下疑问。

您能否共享 OTP 寄存器、了解对这些非易失性存储器进行编程的时序?
根据您的经验、您是否会建议我们使用特殊的工作站来对这些 OTP 寄存器进行编程?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    TI 提供了 OTP 编程工具、但我们不分享 OTP 时序细节。 最简单的方法是使用特定的工作站进行 OTP 编程、这样您就可以保留编程工具和驱动程序的安装状态。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 JMMN
    感谢您的回复。
    除了对这些非易失性存储器进行编程的时序外、您能否与我共享一些设置序列?
    示例
    1.初始化设置序列
    2.启用设置序列
    3.禁用设置序列

    感谢您的大力支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    请接受我的朋友的请求、我将向您发送 OTP 工具。

    此致、
    JMMN