This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:关于 DP83848速度

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753202/dp83848i-about-dp83848-speed

器件型号:DP83848I

尊敬的支持团队:

客户遇到一个问题、即 DP83848的速度只能达到40M。

下面是 sch、是否有任何不当之处? 太多了!

如下所示的 OMAP 侧电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    如何测试吞吐量? 如果正在使用 TCP/IP 对其进行测试、BER 可能会影响吞吐量。 这也可以基于链接伙伴。

    我还希望数据和时钟线路上的限流电阻器大约为17-22欧姆。

    最后、RBIAS 引脚必须接地4.87k Ω 阻抗。 R4140和 R4145的并联组合必须等效于4.87k、容差为1%。

    此致、