This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:TPD3S014:最大电源电压

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740968/tpd3s014-tpd3s014-max-supply-voltage

器件型号:TPD3S014

TPD3S014规格注意到最大输入电压(引脚3)为6V。

问题:此限制是否仅在启用芯片时有效?

或者更好:当芯片未启用时、芯片能够处理更高的电压(例如8.4V)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何配置中、芯片都无法处理高于6V 的电压。 绝对最大规格是芯片在任何情况下都可以承受的最高电压、而不会损坏。 在这种情况下、无法保证设计规格。

    例如、在该芯片上。 工作输入电压为4.5至5.5V、可满足所有规格要求。

    此致、
    卡盘