This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:转换器建议

Guru**** 2749455 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753385/tca9517-translator-recommendation

器件型号:TCA9517

要求:

  1. 主机侧固定为3.3V
  2. 从侧的电压范围为1.4V 至5.5V

我正在设计 EVM。 您能否确认 TCA9517满足这些要求? 我担心 Vcca < Vccb 要求已从数据表中删除、但参数搜索工具中仍然存在:

是否有其他更适合我的应用的转换器(或您更愿意推广的转换器)?

TCA9517A 呢?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    "我担心 Vcca < Vccb 要求已从数据表中删除、但参数搜索工具中仍然存在:"

    我们的营销团队和我一直在进行一些数据表更改/更正。 我们最近在数据表的设计部分删除了 VccB 必须大于 VccA 的内容。

    对于该器件、VccA 为 A 侧生成基准电压、而 VccB 为 B 侧提供基准电压、但也驱动 A 侧和 B 侧的下拉 FET。 如果 VccB 大于 VccA 以获得更高的偏置、则会更有利、但如果 VccA 大于 VccB、则器件仍应正常工作。

    我仍建议您遵循建议的 Vcc 要求:

    您可以将主机放在 B 侧、从机放在 A 侧。

    我知道当 A 侧比 B 侧大得多时、可能会有问题。 在您的情况下、最坏的情况是当 VccB=3.3V 而 VccA =5.5V 时。 我认为 VIL 可能会受到影响、但理想情况下、您应该在器件 B 侧上拉至0.4V 或更低。

    " TCA9517A 怎么样?"

    基本上相同、但迟滞/噪声容限更小、ViLc 略高。 我只会坚持使用非 A 版本。

    谢谢、

    -Bobby