This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:自由运行模式下的抖动行为

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741969/lmh1983-jitter-behavior-in-free-run-mode

器件型号:LMH1983

您好!

我正在处理视频解码器项目。 为了确保解码器时钟与编码器时钟同步,我们通过 根据      编码流中的 PCR 值(程序时钟参考)更改 LMH1983的寄存器0X18和0x19来进行时钟校正。

我们观察到、当我们降低 lmh1983 时钟频率(减少 0x19寄存器值)时、时钟抖动瞬间变得过高、令人惊讶的是、即使我们保持寄存器0X18恒定(MSB 2位)、抖动行为也是一样的 并且只将0x19寄存器值减少1。

是否有任何方法可以通过设置任何其他配置寄存器来避免这种情况。 请记住、我们必须始终  在 freerun 模式下使用 lmh1983。 只允许通过 reg0x18和0x19进行控制、这些寄存器值每分钟或两分钟更改一次。

由于我们已经落后于计划、因此我们希望尽早做出响应。

此致、

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arjun、

    您使用的是 VCXO? 您有数据表吗?

    您是否确认了更高的抖动与 LMH1983输出电压有关? 如果您在同一电压下使用外部源驱动 VCXO 的 Vtune、您是否会看到抖动升高?

    您已编程的确切值是您具有可接受抖动与不可接受抖动的值是什么? 您使用的集成范围是多少?

    如何测量抖动?

    您是否能够在积分范围内的不同偏移测量时钟的相位噪声?

    您是否在 LMH1983和 VTune 输入之间进行过任何滤波?

    73、
    Timothy