This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:SD 卡 ESD 保护?

Guru**** 2808455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E101, TPD8F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753354/tpd8f003-sd-card-esd-protection

器件型号:TPD8F003
主题中讨论的其他器件:TPD4E101

对于 SD 卡保护、仍建议使用 TPD8F003或 TPDE001-Q1?  TPD8F003内嵌电阻与我发现的其他专用于 SD 卡的 EMI 滤波器相比似乎有点高。  我发现在 TI 论坛中有一个人对 TPD8F003有问题、但这一对话似乎已经结束  此外、ESD 指南文档似乎没有提到它们、但建议改用 TPD4E101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian -

    对于 SD 卡、我认为这些选项中的任何一个都应该起作用。 如果只需要 ESD 保护,我建议使用 TPD4E101,但如果需要 EMI 滤波,TPD8F003也是一个不错的选择,但封装较大。

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    谢谢、
    阿尔茨