This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于比较 BTW TCA9517和 PCA9517

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752830/tca9517-about-comparison-btw-tca9517-and-pca9517

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:PCA9517TCA9617B

尊敬的支持团队:

您是否有比较表 btw PCA9517和 TCA9517? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    PCA9517和 TCA9517之间的主要区别在于 PCA9517有错误。

    第8.2.1节讨论了时钟扩展勘误表

    第8.2.2节讨论了与负载相关的下冲勘误表

    第8.2.3节讨论了噪声易感性勘误表

    第8.2.4节讨论了负载易感性勘误表

    TCA9517解决了这些问题、因此不推荐在新设计中采用 PCA9517。

    在芯片级、它们是完全不同的器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复!

    BTW、BTW TCA9617与 PCA9517有何区别? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    "顺便 说一下 TCA9617和 PCA9517有什么区别?"

    除了我上面提到的有关 PCA9517的所有勘误表外、TCA9617B (A 版在断电高阻抗方面存在问题)还支持1MHz。 FET 更大、可支持更高的 IOL 灌电流能力(高达30mA)。 它具有下降时间加速器、B 侧的 VIL 为0.4V。 我认为 VccB 的最小值也较低。 最后、ESD 结构是不同的。

    谢谢、

    -Bobby