This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:外部二极管

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752241/trs3232-external-diode

器件型号:TRS3232

你(们)好

我们的客户正在考虑向 RIN1/2和 DOUT1/2引脚添加外部保护二极管。

我知道该器件的优势是在内部提供 ESD 保护。

另一方面、我担心如何连接外部二极管。 通常、保护二极管连接在 VDD 或 GND 之间。

可以在 V+或 V-之间连接该二极管吗?

(DOUT1/2或 RIN1/2 ~~"二极管"~~ V+或 V-)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    RS-232总线引脚需要双向二极管、因为信号从正极摆动到负极。 您可以查看 此说明的第5页 了解该想法。 此博客 还展示了如何选择 TVS 二极管来与 IC 配合使用。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的支持。

    我了解这是一种添加二极管的常用方法、方法是参考您建议的注意事项。 另一方面、我们能否在电荷泵输出 V+(或 V-)和总线引脚之间添加二极管?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    ESD 电荷需要一条返回接地的路径。 V+或 V-都没有用于此类电流的可靠路径。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    这很有道理。 谢谢!
    我们的客户将在总线引脚和 V+(V-)之间添加二极管。 因此、我们需要解释如何更改连接。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    我很高兴 能 提供帮助。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao