This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:多分支驱动程序:如何估算 SN65LVDS1驱动的接收器节点号

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752891/sn65lvds1-multi-drop-driver-how-to-estimate-the-receivers-node-numbers-drive-by-the-sn65lvds1

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD047A

您好!

我需要在100MHz 时钟频率下使用一个采用多分支拓扑的驱动器来驱动6个 LVDS 接收器。

我没有找到单个 MLVDS 驱动器(有2个或3个具有4个通道或收发器的组件、但没有单个驱动器)来实现该功能。

我的项目是通过节省空间和节能来驱动的。

LVDS 驱动器和 MLVDS 驱动器之间的区别之一是输出电流。

在 MLVDS 驱动器 SN65MLVD047A 数据表中、 节点数为2到32、最大输出电流为24mA。 (供参考、封装对于我的设计来说太大)

在本例中、我只需要在一条经过极短调整的差分迹线上使用6个节点、 在100MHz 的最大频率下、源和最后一个接收器之间的最大距离为10cm。

Q1:能否使用 SN65LVDS1 (输出电流10mA)单驱动器(或相当于2个驱动器)来驱动具有多点拓扑的6个接收器?  

Q2:估算驱动节点数、线迹长度和速度函数所需最大电流的公式或方法是什么?

感谢您的支持。

Julien。

SN65MLVD047A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、您好!

    虽然 M-LVDS 驱动器更适合这种情况、但常规 LVDS 驱动器可以实现多点应用。 我认为6个节点应该可以、但本身没有公式。 最大的问题不是电流驱动、而是信号完整性、尤其是来自5个未端接接收器的残桩以及它们引起的反射。 为了最大限度地减少这些问题、请确保残桩非常短、并特别注意布线的特性阻抗。 请注意、M-LVDS 驱动器速度较慢、具有受控的边沿速率、有助于减少反射。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您的完整回答、现在这是我的设计中最清晰的。

    您的解释有助于验证我的假设。

    此致、

    Julien