This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:PxOUTxx 引脚变为高电平的方法

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752657/ds90cf386-method-for-pxoutxx-pin-to-high

器件型号:DS90CF386

你(们)好

我的客户希望在  客户生产测试时使用客户电路板测试 RxOUTxx 引脚开路检查。

他们知道 RxOUTxx 变为低电平的方法、即 PWRDWN =低电平。  

他们想知道 PxOUTxx 引脚变为高电平的方法。 (不使用 LVDS 信号)

-是否有一种简单的方法使每个 RxOUT **终端变为高电平?
-是否可以通过在 RxINxx 中输入 TTL 信号而不是 LVDS 信号来使 RxOUTxx 变为高电平/低电平? (不带 LVDS 时钟)
LVDS 时钟被描述为20MHz 或更高、
  我能否缓慢地输入 RxOUT **高/低电平以及其中的数据和慢信号?
此问题 仅供检查。 实际使用根据规格进行操作。
穆克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有测试模式。
    您可以在 RxINxx 上设置静态高电平或静态低电平 LVDS、但仍需要 LVDS 时钟来锁存静态值
    RxOUT**是输出,不应在其中输入慢速信号。