This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS302:3通道模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS302, DS90CF364A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752837/sn65lvds302-3-channel-mode

器件型号:SN65LVDS302
主题中讨论的其他器件: DS90CF364A

您好!

如果使用 SN65LVDS302数据表第29页提到的具有3通道模式的 D0和 D1 (D2未使用)数据通道、SN65LVDS302能否发送16位 YCbCr 数据?
如果可以使用上述方法,请告诉我如何处理未使用的引脚?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    只要 YCbCr 数据在数据表参数的规格范围内、该值就可以了。 除了对数据进行反序列化之外、LVDS302在处理数据方面的作用并不大。 任何未使用的 LVDS 输入都可以保持开路。

    是否有特殊原因需要使用 SN65LVDS302而不是 DS90CF364A 等其他更简单的解串器?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的快速回复。

    我了解并将通知我们的客户这些信息。

    我们的客户具有使用 SN65LVDS302的经验、并感受到小型封装的优势。

    此致、
    加藤