This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926QSEVB/NOPB 没有 WIN7驱动程序

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752663/ds90ub926qsevb-ds90ub926qsevb-nopb-has-no-win7-driver

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP

我们刚刚 购买 了 DS90UB926QSEVB/NOPB 和 DS90UB925QSEVB/NOPB ;

但是、我们不知道 驱动程序在哪里!

更多, 有 AT90USB128 DFU、您的家伙忘记下载固件了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 EVM 电路板图片? 我们需要知道您使用的版本是什么。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    925&926 EVM 图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、有两个解决方案:
    1.请查看 ALP 下的"帮助"、了解 USB 驱动程序问题、您可以从 Crypress 网站下载新的 USB 驱动程序、然后进行三次下载。 如果成功、您可以使用板载 USB-I2C 工具。
    2.您可以请求本地 TI 支持资源来获取一个"USB 转任何"框、然后通过 ISC 连接器(fakra 连接器同一行中的白色连接器)访问这两个 EVM。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../752307
    以供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

       1、我们已经尝试了 Crypress 驱动程序、它不能正常工作。 Crypres 的驱动程序用于 其 FX1 FX2或 FX3芯片、但它是 EVM 上的 Atmel 芯片;

       2 、当地的 TI 支持者永远都不能忍受、您好像来自中国、您能帮我们联系他们吗? 我们位于中国北京。

    他们在销售没有任何驱动程序的 EVM 时非常奇怪!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、他是我的同事。