This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31启用状态定义与放大器;差异化

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752982/sn65lvds31-sn65lvds31-enable-state-definitions-differentiation

器件型号:SN65LVDS31

 

您好!

  1. 我现在查看的是 TI 器件 SN65LVDS31。 数据表第3页、表1、使能列在 G 和(反转 G)之间没有明确说明。 请帮您澄清这一问题

  1. 如上表所示、将使能配置为行1或行3也会产生相同的结果。 配置1和3之间是否有差异?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    很抱歉、数据表中的这一拼写错误、感谢您的关注。 在表中、右侧的 G 应为/G (反转 G)。 实际功能在数据表第14页的功能方框图中进行了说明。
    第1行和第3行产生相同的输出、因为在这两种情况下、器件均已启用且输入为高电平。 这意味着、如果 G 为高电平或如果/G 为低电平、则会启用输出并反映输入。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、
    感谢您的澄清和快速响应、如果可以将其更新到数据表中以避免客户在将来产生混淆、请不胜感激。

    此致、
    Leo