This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:关于长电缆特性。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753030/lmh1297-about-long-cable-characteristics

器件型号:LMH1297

你好。

我对 LMH 1297 RTVT 有疑问。

我对长电缆特性有疑问。

我们正在改进长电缆的特性。

我们正在实施编程指南的项目3.8.3和3.8.4。

但是、除了这种方法之外、我还在寻找延长距离的方法。
还有其他方法吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LMH1297RTVT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!

    第3、8、3和3、8、4节与静音基准和6dB 启动幅值相关。

    1)。 您是否说您的信号启动幅值是正常800mV 启动幅值的一半?

    2)。 此外、第3.8.4节与静音参考相关。 不清楚这与长电缆的关系。 请澄清、

    3)。 如果您在电路板上完成了回波损耗或75欧姆眼图测量、请告知您。  

    此致、Nasser