This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:数据速率(速度)

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741524/ds26c31t-data-rate-speed

器件型号:DS26C31T
主题中讨论的其他器件:THVD1550

您好!  

请分享 DS26C31TM/NOPB 器件的数据速率(速度)。

此致

James A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    由于这样的收发器器件在运行时没有任何类型的内部时钟信号、因此限制数据速率的主要因素是差分输出上升/下降时间。 一般经验法则是、最好将信号转换时间保持在少于33%位周期的水平上。 将此规则应用于此收发器(最大输出转换时间为14MHz)可提供~24Mbps 的最大数据速率。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    谢谢您的回复。 请针对以下要求推荐 RS422驱动器和 RS422接收器 IC 器件。
    速度:40MHz
    频道编号:4或4频道以上
    RS422驱动器和 RS422接收器
    应用:JTAG 编程

    此致
    James A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    对于我们的四通道器件、我们建议以32Mbps 及以下的速率运行。 要支持40Mbps、您可能需要考虑单通道收发器。 THVD1550将是一个支持高达50Mbps 速率的示例。

    最大