This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:LVDS 解串器

Guru**** 2901120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753005/sn65lv1224b-lvds-deserializer

器件型号:SN65LV1224B

您好!

我们在 设计中使用的是 SN65LV1224B;但是、数据表未提供足够的信息来使我们能够创建原理图符号。 我们使用的是 Quad Flat Pack 封装,我们不知道如何确定 ROUT0、ROUT1的引脚编号是多少... ROUT9. 请向我们提供此数据。

这是我们使用的数据表:

www.ti.com/.../sn65lv1224b

谢谢、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格伦、您好!

    很抱歉、解串器的数据表中未明确指示引脚分配。 我们正在着手在下一版数据表中修复该问题。 引脚分配见第6页的引脚功能表。 Rout0-Rout9为引脚27-23、18-14。 因此、Rout0是引脚27、...、Rout4是引脚23、Rout5是引脚18、...、Rout9是引脚14。

    此致、
    相位