This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:关于 USB 3.0外设和 PD 控制器

Guru**** 2592770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741870/tps65982-regarding-usb-3-0-peripheral-and-pd-controllers

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好!

我们在 其中一个设计中将 TPS65982ABZQZR (USB Type-CTm和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器)用作高速多路复用器。

根据数据表、该器件还可用作 USB 3.0电力输送控制器。 您能否检查并告知我们是否可以通过 USB3.0/3.1接口的 CC1和 CC2线路对该器件进行电压协商。 我们的模块作为从主机系统获取电力的器件运行。 我们希望支持能够通过 USB 接口协商更高电压(5/12/15/20V)的器件。

请确认相同。

此外、我们还在寻找具有 I2C、SPI 和 GPIO 等的 USB3.0外设控制器 请向我们推荐 TI 提供的 USB 3.0外设控制器。

谢谢、此致、

阳光明媚的瓦特

电话:+91-9999907724

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    我建议您使用 TPS65987D、这是一款符合 PD 3.0标准的器件、可满足您签订高压协议的需求。

    遗憾的是、我们没有 USB 3.0至 I2C、SPI 转换器。

    谢谢、
    Rahul