This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:我们是否知道、如果在3.3V UART 到 RS232应用中使用 TRS3232、我们需要注意什么?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741724/trs3232e-q1-may-we-know-what-we-neet-to-notice-if-we-use-trs3232-in-3-3v-uart-to-rs232-application

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TRS3232

你(们)好,先生  

如果我们在3.3V UART 到 RS232应用中使用 TRS3232、我们应该注意什么?

                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您可以参考数据表中的图8以获取示例原理图。 您可以将 DIN 和 ROUT 引脚连接到 UART、将 DOUT 和 RIN 引脚连接到 RS-232接口。 它并不比它复杂得多。 如果您有任何具体问题、请告诉我。

    最大