主题中讨论的其他器件:TCAN4550
我将其中一个 TCAN4550评估模块与 Tiva TM4C1294XL Lauchpad 搭配使用。 我已经从 Launch Pad 的 SPI1连接到评估板上的 J16接头。
我在执行 SPI 读数时成功、但写入操作无法正常工作。 我捕获了示波器上的写操作、并验证了信号时序和位顺序 与数据表中指定的相同。 对于我已设置的写入测试、 我使用此简单过程对 TM4C 进行了编程。
SPI_READ 地址0x0808 (测试寄存器和暂存)。 此操作返回0x0000 0x0002
SPI_WRITE 地址0x1018 (CCCR)、带0x0000 0003
SPI_WRITE 地址0x0808、带0xABCD EF12
SPI_READ 地址0x0808。 此操作返回0x0000 0x0002
我希望看到0xABCD EF12。 地址0x0800尚未写入、但未返回2018年1月数据表中指定的值。 数据表指定的工作模式和引脚配置寄存器的复位值为0xC7004048、我的两个评估板在这里返回0xC8000468。 是否有指定正确写入此器件上所有寄存器所需步骤的过程?
谢谢、
Joe