This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:图片#39;s 标记侧可以传输多少数据?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV3241, DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752959/ds92lv2421-the-picture-s-marked-side-can-transmit-how-much-data

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:DS92LV3241DS32EL0421

DEAS:

我们正在向我们的 LED 墙客户推广该解决方案、我们对此有2个问题:

从数据表中、我可以看到以下信息、并且可以计算这些信息吗?  由于客户希望知道图片的标记面可以传输多少数据。

7.1概述
DS92LV242x 芯片组通过一个运行速度为280Mbps 至2.1Gbps 的单串行 CML 对发送和接收24位数据和3个控制信号。

2.是否有任何其他解决方案可以提高时钟高于75MHz?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享他们系统的方框图? 我们一直在研究如何在 LED 壁式系统中使用我们的器件、以及它们通常适合的位置。

    此外、客户的目标频率是多少? 另一个选项是 DS92LV3241、它具有32位数据和85MHz 时钟。

    如果它们能够使用串行 LVDS 通道作为输入、我们还提供了 DS32EL0421、该器件具有20位数据和312.5MHz 时钟。

    此致、
    I.K.