This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042 CAN 终端电阻器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752637/tcan1042h-tcan1042-can-termination-resister

器件型号:TCAN1042H

尊敬的先生:

我的客户会将 TCAN1042H CAN 总线终端电阻设置为200 Ω、这会受到电路电气工作的影响吗?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    有效端接电阻是否为200欧姆? 还是200欧姆与另一个120欧姆终端电阻器并联?

    CAN 总线仍应正常工作、但驱动器设计为通过60欧姆端接电阻驱动正确的电压电平。 因此、根据所驱动的较低电流、您的总线电压可能较低/较高。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于总线端接还用于帮助差分信号从显性状态转换到隐性状态(即通过使总线电容放电)、因此使用较高的端接电阻通常会导致较慢的信号转换。 这可能会限制 CAN 总线工作的数据速率。

    最大