This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:AM437X 和 TLK105L、Bob Smith Termination 要使用哪一个?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752944/tlk105l-am437x-and-tlk105l-which-bob-smith-termination-to-use

器件型号:TLK105L

大家好、团队、

我正在开发基于 AM437x 的项目、该项目具有 EtherCAT 接口、并且还支持 EtherCAT-P、在我们的案例中、该项目是通过使用两个 PHY TLK105L 实现的。

我想知道:

-您建议使用哪种 Bob Smith 配置?

-是否可以仅使用一个我可以与 EtherCAT 或 EhterCAT-P 这两种应用程序一起使用的 Bob Smith 终端?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    Bob Smith 端接在开发后基本保持不变。 我不知道基于 EtherCAT 或-P 的端接有何差异 我建议使用托管 TLK105L 的 AM 系列工业开发套件上使用的75 Ω 和4.7nF 旁路电容器。

    此致、