This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:有关"转接驱动器"和"转接计时器"

Guru**** 2944890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741302/tmds171-behavior-about-redriver-and-retimer

器件型号:TMDS171

您好!

您能告诉我 TMDS171上有关"转接驱动器"和"重定时器"的行为吗?

由于协议解码、转接驱动器模式和重定时器模式之间的周期延迟不同。

在转接驱动器模式下、从输入到输出只有一个周期延迟、但在重定时器模式下可以看到25/26/27周期延迟。

这是正确的行为吗?

此致、
MH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MH

    重定时器锁定信号并恢复时钟所需的时间较长、而转接驱动器仅补偿输入信号 ISI、因此这种行为是可以预料的。

    谢谢
    David