This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:ISO7637

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752854/tvs3300-iso7637

器件型号:TVS3300

 TVSxx00系列是否符合 ISO7637标准、适用于汽车应用? 在汽车应用中、器件被请求执行脉冲5A (ISO7637)测试。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    否、这些器件不支持 ISO7637脉冲5A (通常称为负载突降)。