This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:激光调制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741618/onet1141l-laser-modulation

器件型号:ONET1141L
大家好、来自智利的问候、我是安第斯大学(智利)硕士研究员 Sebastian Bozzo、与政府和院长共同资助的激光通信项目进行了会谈。 
我们的目标是使用激光二极管以50Mb/s 和200MHz 的速度传输信息。 我们对您的 ONET1141L 器件感兴趣、可用于调制 Thorlabs LP660-SF60激光器。
我担心这款激光器需要2.4V 至2.8V 的工作电压和210mA 至250mA 的工作电流、但 ONET1141L 只能提供2.0V、输出端为140mA (我不确定) 。我计划使用 TL431德州仪器(TI)稳压器为电路供电。 您对如何实施此器件或更适合我的应用的其他芯片有什么建议/建议吗?
我们有足够的资金。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    请注意、ONET1141L 主应用是10GbE。 ONET1141L 尚未按您注意到的数据速率进行表征。 如需降低数据速率、请考虑使用 LED 驱动器。 请在线查看针对不同应用的 LED 驱动器。

    此致、、、Nasser