This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:无法在客户电路板中正常工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741530/tusb211-q1-do-not-work-properly-in-customer-board

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB213TUSB212

尊敬的大师:

我的客户在其信息娱乐项目中使用 TUSB211-Q1来增强 OTG 接口的眼图。 但他们发现在添加 TUSB211-Q1前后眼图没有差异。 但是在 HS 数据包被发送后、 TUSB211的 CD 和 ENA_HS 引脚为高电平、这意味着 TUSB211已经检测到 USB 器件。 下面是 客户侧的电源序列(黄色是 VDD、紫色是 RSTN)、从图中可以看到、电源序列由于非 Monic 而看起来不正确、不确定是否会出现问题。

另一个问题是、对于 TUSB211和 TUSB212/TUSB213、DP1/DP2方向是否会出现问题? 如果 客户将 DP1连接到 USB 连接器、将 DP2连接到收发器、是否会出现问题? 从性能来看、TUSB212将优于 TUSB211、是否仍然向客户推荐 TUSB211?

 

感谢您、期待您的反馈。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric

    听起来 TUSB211未正确进入合规性模式、请参阅本应用手册的第5节、了解如何进入合规性模式: www.ti.com/.../slla392.pdf

    DP1/DP2与方向无关、可面向下游或上游。

    谢谢
    David