This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于 TMDS181的 EyeScan 工具

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752168/tmds181-about-the-eyescan-tool-of-tmds181

器件型号:TMDS181

你好。


我将对 TMDS181的 EyeScan 工具提出疑问。

在 TMDS 181评估板上使用 EyeScan 工具时、
在随附文档的"模式"选项卡中显示状态 IC 的状态是什么?

每次按"更新状态"按钮时、状态都会更改。
这可以考虑哪种状态?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../4137.TMDS181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    该域反映寄存器0x0Fh。

    首次启用模式验证功能时、它将尝试训练到传入数据模式。 在此培训过程中、传入的数据将收集到内部图形比较器/发生器中、以便初始化其图形状态、并将 PV_TIP 输出置为高电平。 当收集到足够的数据来初始化图形比较器时、PV_TIP 输出将取消置位、内部图形比较器将自主运行、并开始图形验证。 当传入数据与预期模式之间发生不匹配时、将确认 PV_FAIL 输出。 如果连续故障次数超过 PV_THR 输入控制总线指定的阈值、则会重新启动培训过程。

    有关更多详细信息、请参阅 TMDS181模式生成和验证应用手册 :www.ti.com/.../sllu294.pdf。

    谢谢
    David