This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:间距和阻焊层问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739268/tpd1s514-pitch-and-solder-mask-problem

器件型号:TPD1S514
主题中讨论的其他器件:TPS22810

 我们的设计中有一个 TPD1S514-1、其封装间距为0.4。 但是、我们的 PCB 制造商和汇编人员告诉我们、他们将会在使用此间距的阻焊层时遇到问题! 这可能需要我们采用更先进的 PCB 生产工艺! 有没有其他组件具有相同的功能,间距更大,例如0.5mm 或更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有提供更大间距的组件来匹配此系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最接近的组件与较大的间距是什么?

    我对其他制造商进行了一些了解、我发现的唯一一件事是 AOZ1353DI 负载开关! 您是否有与此匹配的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的产品系列中、我可以找到的最接近的器件是 tps22810。

    www.ti.com/.../tps22810。

    此致、
    卡盘