This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:使用 PCIe 开关的双向 LVDS 开关

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752231/hd3ss3415-bidirectional-lvds-switching-using-pcie-switch

器件型号:HD3SS3415

您好!
我计划使用点对点 LVDS 接口通过 SMA 电缆在包含 FPGA 单元的2个单元之间进行源同步数据传输。
总数 此应用所需的通道数量约为16个、因此、我计划在这2个单元之间使用双向数据流、以最大程度地减少总数 由于尺寸限制、PCBA 上 SMA 连接器的数量。(连接器外形是一个固定要求、因为另一个单元由客户自行开发。)
我的应用的带宽要求约为600MHz、最初我正在寻找一些双向 LVDS 缓冲器、但在该带宽范围内找不到任何内容。
现在、我打算根据 下面所附的图表将 HD3SS3415用于我的应用。
虽然我本来可以在没有任何接口 IC 的情况下设计电路板、但除了使用二极管的钳位电路外、我还计划为 FPGA 提供额外的安全性。

我将使用连接器侧的端口 A、它可以接收数据或传输数据。 端口 B 将用作 TX、数据流的路径将从 B 到 A、而端口 C 将用作 RX、数据流的路径将从 A 到 C。多路复用器选择将是静态的、我们将转储中的设置 MCS 文件仅在启动期间-不需要动态。电缆长度约为3米、我计划使用带宽约为4GHz 的电缆。 信号是共模为1.2V 的 LVDS、VSS 摆幅为800mV。

我的问题是-这是否适用于我的系统? 我是否正确地假设了它? 虽然这是一个开关而不是缓冲器、但我的应用的插入损耗不应超过-0.5dB;对吧? 您是否会根据我的需求推荐任何其他产品(如果有)?

自我处于设计最终确定阶段以来、请您尽快回复。

e2e.ti.com/.../LVDS-SW.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    谢谢! 您能否根据我的连接方案、评论此开关使用 LVDS 信令的双向功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入损耗取决于信号速度、对于600Mhz 应该是可以的。