This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741310/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

尊敬的先生:

我是否可以对"PCA9306 "和"MOSFET"之间有何不同(例如:应用限制....)有疑问 ?"

因为我已经看到很多电路应用在  同一电路设计中使用了2个"MOSFET"。

因此,我有疑问:

“有什么不同(例如:应用程序限制、条件、… )在"PCA9306 "和"MOSFET"之间 ?

's="" condition="" can="" use="" mosfet="" for="" circuit="" design="" ,what's condition="" not ="" and="" "pca9306="" "necessary="" ?="">

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAlex Wu:

    “什么情况下可以使用 MOSFET 进行电路设计,什么 情况下不能 使用 MOSFET 进行电路设计,并使用“PCA9306 “必需”

    在大多数情况下、您可以使用 FET 进行电平转换、但 FET 具有可导通和防止电平转换的体二极管、因此您需要在考虑电源序列的情况下正确设置该 FET。

    使用 FET 也可能会增加传播延迟、并可能降低如果栅极电压仅与最低 Vcc 电压相连、则可以从一侧传递到另一侧的电压 VOL 裕度。 如果您在较低的 Vcc 范围内进行转换、这将是一个问题。

    您可以在我可以想到的所有情况下使用 MOSFET、但您需要知道问题所在以及如何设计 MOSFET 以适合您的 I2C 总线。

    谢谢、
    -Bobby