This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:阻抗匹配电路

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751953/ds92lv2422-impedance-match-circuit

器件型号:DS92LV2422

大家好、

我们将在设计中使用 DS92LV2422。 LVDS 视频将通过140欧姆电缆从源端传输。 您能否为这种情况推荐阻抗匹配电路、因为 DS92LV2422的 CML 差分输入为100欧姆(100欧姆 内部端接电阻器)。

BR

Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、maga、

    最好只切换到100欧姆电缆。 由于电路板上的差分布线也需要为100欧姆、我相信您添加的任何无源组件电路都会改变该阻抗。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    感谢您的回复!

    是的、我们将使用无源阻抗匹配电路。

    请参阅下面的内容。 唯一的问题是、我考虑电阻器 RC 值。 您的想法?

    BR

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    我认为您不需要像您的电路中那样多的组件。 您可能可以去掉所有这些电阻器、只需在 C1和 C2之后的每条线路上添加一个20欧姆的电阻器、该电阻器应尽可能靠近解串器输入引脚。 您还可以参考本文中用于阻抗匹配的一些技术: www.electronicdesign.com/.../back-basics-impedance-matching-part-1

    但同样、最好、最简单的做法是仅使用100欧姆的电缆。

    此致、
    I.K.