This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:当 AB 引脚悬空时、R 引脚显示异常信号。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75179B, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741435/sn75179b-the-r-pin-shows-abnormal-signal-when-ab-pins-are-floating

器件型号:SN75179B
主题中讨论的其他器件: THVD1500

大家好、

我的客户在逆变器项目中使用 SN75179B 作为422接口。  为了在   接口悬空时设置默认状态、 客户在 R 引脚和 D 引脚上添加了上拉电阻器。 在大多数情况下、当 AB 引脚悬空时、R 引脚为稳定的高电平。 但是、对于某些特定器件、当 AB 引脚悬空时、R 引脚显示异常信号。 请参阅下图所示的 R 引脚上的异常波形。 紫色曲线是 AB 引脚悬空时 R 引脚上的波形。  它显示了一些周期性的低电平。 图片是周期性低级的屏幕截图。 您对此问题有什么意见吗?

请注意、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    当 RS-422接口悬空时、收发器的输入差分电压将接近0V。这也是输入开关阈值的设置位置、因此引脚电压波动很小(由于噪声等)。 可能导致 R 输出在低电平和高电平状态之间切换。

    如果您想避免这种情况、可以在 A 线上放置一个上拉电阻、在 B 线上放置一个下拉电阻。 这通常称为失效防护偏置、在未驱动总线时用于在收发器输入端建立正差分电压(从而实现稳定的高电平接收器输出)。 另一种解决方案是使用内置的失效防护偏置填充不同的收发器。 THVD1500就是这方面的一个例子。

    我希望这对您有所帮助;如果您不清楚或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大