This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:电容器容差问题

Guru**** 2904430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741338/max3222-capacitor-tolerance-question

器件型号:MAX3222

对于 V+/V-和 C+/C-的电荷泵电容器、+/-10%的容差是否正常?  如果不是、我们建议的容差是多少?

伊沙安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ishaan、

    10%的容差是可以的。 电荷泵使用这些电容器来生成 RS-232通信所需的更高电压基准。 该操作对精确的组件值不是很敏感。 电容略有不同只会导致电压纹波或开关频率稍有不同。

    此致、
    最大