This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:自动负极禁用设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741188/dp83867cr-autoneg-disable-strap

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件: DP83867ERGZ-R-EVMDP83867E

您好!

在 DP83848x 数据表的第46页、可以清楚地看到 RX_DV/RX_CTRL 引脚上需要一个自举电路。
如果没有它、Autoneg Disable 的配置模式将是 MODE1、即 N/A、这一点很重要

在 DP83867ERGZ-R-EVM 上、该自举并不普及。
但是、它可以正常工作、并且自动启用、因此无需通过 MDIO 写入任何寄存器。
我知道我所讨论的 EVM 嵌入了 DP83867E 而不是 CR、但 DP83867E 的数据表(第37页)也给出了针对 RX_CTRL 引脚的 MODE1为 N/A。

最后、DP83867CRRGZ 上是否绝对需要 Autoneg 禁用带?

此致、
Francois Ernoult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自举是禁用 EEE 广播的强制性要求、您也可以按照第48页的数据表注释和后续文章中的说明写入寄存器。


    e2e.ti.com/.../556456

    e2e.ti.com/.../2658649


    我希望它澄清这一关切。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    非常感谢、这对您有很大帮助。
    因此、如果我很理解、可能不会安装 RX_DV 自举、但我们需要访问寄存器以防止 PHY 发送 LPI 命令。
    我们需要启用 AutoNeg、但现在我们不想管理 LPI 命令。

    此致、
    Francois