This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:关于热性能信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739869/ds90lv004-about-thermal-information

器件型号:DS90LV004

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

 

请参阅以下有关 PN 的问题:DS90LV004?

 

1.您能告诉我运行结温(TJ)的值吗?

 

2.如果没有 Tj 的数据、您能教结至外壳(Theta-jc)吗?

 

我们需要有关热设计的上述信息。

 

此致、

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最高结温为125C

    我在该器件上拥有的唯一热数据是 Theta-JA = 76°C/W

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在努力获取这些数据、一旦我获得这些数据、我就会尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉造成混淆。 正如 Lee 提到的、这就是我们现在拥有的。 但我想看看我是否能为您提供 Theta-jc 值。 我会告诉你。
    关于最高结温125C、请注意、虽然器件可在该温度下运行、但器件的参数仅在-40至+85C 的环境温度下运行。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee–San、Yaser–San

    感谢您的快速响应并为我提供 Tj 价值。

    我将回答客户 Tj 为125C。

    您能否继续确认 θ JC 值?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Theta JC (顶部)的值为15.5 C/W

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San

    感谢你的答复。
    我会将您提供的信息告知我的客户。

    此致、

    Gk110