This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:替代 TI PCA9535

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751998/tca9535-replace-ti-pca9535

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: PCA9535

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们看到了 TCA9535数据表显示需要使用电阻器连接到 PU/PD 未使用的引脚、但 PCA9535数据表未使用电阻器。

因此、如果我们使用 TCA9535替代 PCA9535、会有任何风险或副作用?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我们将对此进行仔细检查、并将于今天返回给您-抱歉、需要一些时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Shu、

    虽然 PCA9535不直接表示基准未使用的引脚、但仍然最好将未使用的引脚基准为 Vcc 或 GND。

    使用 TCA9535、如果您不想在未使用的端口上使用上拉/下拉电阻器、还可以将未使用的端口设置为输出(无论高电平还是低电平都无关紧要)、这是以未使用端口的输入级为基准的方式。 如果您使用此器件的 INT 引脚来确保引脚上下浮动时不会出现随机中断、这一点尤为重要。

    谢谢、
    -Bobby