This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:TFT 显示屏偏移和滑动问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752362/sn65dsi83-tft-display-offset-and-flick-issue

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

大家好、团队、

我们使用 SN65DSI83来驱动 TFT 27英寸显示屏1920×1080、LVDS 接口(4通道数据+ 1通道时钟)、像素前照:VESA 模式。                                                                我们基于 TI 的 SN65DSI83设计了 DSI 转 LVDS 板。 我们可以看到测试模式和 Android Screen over LVDS 面板、但存在以下问题:

1) 1)图像从右到左重叠

2) 2)重叠图像呈灰色或无颜色

3) 3)图像闪烁

我们建议客户调整 HFP、HBP、VBP、VFP 和像素时钟、他们尝试但没有效果、只有闪烁在一定程度上减少。

如果您可以与我共享您的电子邮件地址、我们可以向您发送一些照片、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨您好、

    您是否使用 DSI 调谐器工具配置了寄存器? 请下载并使用该工具、并参考本视频以正确使用该工具: www.youtube.com/watch

    还请确保您遵循初始化序列。 如果仍然存在问题、您可以参考本视频和应用手册以获取调试提示:
    www.youtube.com/watch
    www.ti.com/.../slla356.pdf

    查看以上所有内容后、如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、
    I.K.